This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:输出脉冲持续时间常数

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPUL2G123, SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1579862/sn74lvc1g123-output-pulse-duration-constant

器件型号:SN74LVC1G123
主题中讨论的其他器件:TPUL2G123

您好的团队、

 

能否得到 1uF 的 K 曲线?

image.png

2.在 390kΩ  和 1 μ F 的情况下 K 的最小/最大方差

此致、

Shoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shoo、

    我强烈建议您  选择 TPUL2G123 作为替代方案。 该器件还在数据表和表格中提供了更多图、用于查找所需的脉冲持续时间。

    但是、要回答您的问题、请执行以下操作:

    1. 1uF 的曲线将与 0.1uF 曲线非常相似。

    2.我们不指定器件的差异、因为您明显更有可能因电容值的制造差异而出现差异。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikki、

    对于 quesition2、如果 1uF 曲线接近 0.1uF 曲线、则电容值的差异不会受到强烈影响。

    我是否可以获取估计方差作为参考?  

    我们还想了解 390kΩ    和 1uF 作为参考时 K 的 TPUL2G123 的最小/最大方差?

    此致、

    Shoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shoo、

     SN74LVC1G123 等较旧器件没有差异数据。 不过、典型差异为 1%。

    对于 TPUL、这是数据表的第 5.7 节“开关特性“中列出的规格。 称为 Δtwo Ω 、列出了所有值的 1%为典型值、最大值为 10%。 数据表中的表显示了图 5-9 到图 5-19 中 K 系数与电容和电阻的比较。 您可以看到、当外部定时电容为 1uF 时、电阻无关紧要。 请参阅这些图。

    此致、

    Nikki