This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:Ioff 特性

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A, SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1581153/sn74lvc244a-ioff-feature

器件型号:SN74LVC244A
《主题: SN74LVC1G125》中讨论的其他器件

尊敬的团队:

SN74LVC244A 数据表展示了以下特性。
 - Ioff 支持带电插入、局部断电模式和后驱动保护  

但是、在详细说明中没有介绍 Ioff。
VCC 建议的工作电压范围为 1.65V 至 5.5V。
当 Vcc=0V 时、Ioff 功能正常工作、输出变为 Hi-Z、是吗?
当在上电/断电期间 Vcc 介于 0V 和 1.65V 之间且/OE=Vcc 时、Ioff 功能是否正常工作、输出是否也变为 Hi-Z?  

此致、

二宫幸史