This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4051-Q1:3.3VCC (VCC=GND VEE) 和 1.8V 通道 IO (A0 至 A7) 运行

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1581374/cd74hc4051-q1-3-3vcc-vee-gnd-and-1-8v-channel-io-a0-to-a7-operation

器件型号:CD74HC4051-Q1


尊敬的团队:

只是 woudl 喜欢得到 3.3VCC 和 1.8V 通道 IO (A0 至 A7) 的设计确认是否正常工作? COM OUT/IN (A) 将具有 3.3V 的 VCC 电平? 还是与通道 IO 电压电平相同?

 

BR。

Lenny Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个模拟开关。 已启用的 I/O 通道直接连接到 COM 引脚、因此它们的电压将是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯在这里是正确的。 COM 引脚将具有与已启用的 I/O 通道相同的电压。

    此致、
    Katy