This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV00A:器件型号生产日期代码/后缀说明

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC00

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1581213/sn74lv00a-part-number-date-code-suffix-clarification

部件号:SN74LV00A
主题中讨论的其他器件:SN74AHC00

TI 提出了什么问题。  

该与非门用于反转驱动 8 英寸 TFT LCD 上的像素栅格的 28MHz 位时钟。  我们发现、这款器件的较新型号 (2025) 的垂直边沿略多于 2023 年的同一器件型号。  因此、2025 型号会在 489.7MHz 处产生高频谐波、这会导致 EMC 合规性失败。  此器件 2023 年版本根本不会产生此谐波。  我附上了这两张宏观示波器的照片。  您能否合理化这些器件之间的差异?

LV00A 2023.jpg

LV00A 2025.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    如果我不得不猜测、该器件的新批次从 200mm 晶圆更新为 300mm。 这意味着封装内的芯片尺寸更小。 键合线长度与裸片尺寸之比是不同的、可能会影响电路的频率响应。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 Malcolm Lyn。  感谢您的回答。  我们仍然可以购买较旧器件(即带有 24KG4 / CPEo 标记)的任何机会?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不可能在任何地方找到旧设备。

    SN74AHC00 本质上是同一器件、具有一半的输出驱动强度。