This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1202:与 TPLD1202 的比较器功能相关

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD1201, TPLD1202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1580496/tpld1202-regarding-the-comparator-function-of-tpld1202

器件型号:TPLD1202
主题:TPLD1201 中讨论的其他器件

您好的团队、

在 TPLD1202 中使用比较器功能时、唯一可用的选项是多通道模拟比较器。 与 TPLD1201 中的比较器可灵活分配输入和输出引脚不同、当比较器的 IN+分配给 Vcc 或温度传感器时、多通道模拟比较器会自动映射指定的引脚、并将其分类为主引脚或次引脚。

是否有办法断开这些映射的引脚?
如果无法断开连接、是否有方法可以在 Primary(主)和 Secondary(辅助)之间切换?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    让我与我们的一位开发人员交谈、我将在一周内回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    为此、无法在定义的模拟输入引脚之外分配这些引脚。 如 DS 中所述、这种结构在输入方面非常刚性、但与 TPLD1201 对输入引脚的限制不比 TPLD1201 更严格。

    就开关 IN+和 IN-而言、这是不可能的、但向输出端添加反相器基本上会执行相同的功能。

    如果您要切换到这些引脚次要功能、只需在上面启用它们、然后在通道设置中选择它们的输入

    此致、

    Owen