您好团队:
我们的一位客户购买了 200 台 SN74HC02PWR 、并声称所有部件 (200) 都是含氧的。 根据客户、
-----
“氧化问题妨碍了按照 IPC (焊接标准)进行正确焊接。 这一缺陷迫使我们重新加工电路板并造成延迟。“
为了使用这种焊接性差的元件来制造我们的电子卡,我们使用 ERSA Hotflow 3/20 回流炉, 其配置如下,用于这一制造过程:
该烤箱有 10 个加热区和 4 个冷却区,提供优异的一致性。 每周检查一次、以确保没有偏差。 近年来没有观察到烤箱偏差。 我们使用 ALPHA OM-338-COM PT 焊锡膏的无铅工艺制造这些电路板。烤箱外形与焊锡膏制造商规定的外形相对应、不存在问题、因为我们符合 IPC-A-610 标准中规定的可焊性标准。该组件不符合这些标准:在这张照片中、放置在焊锡膏上的完全氧化的引线没有提供足够的湿性和温控组件。 未检测到任何漂移或警报。我们的所有指标和控制方法均在制造公差范围内、我们未观察到任何偏差。 在整个电路板上、
该元件是唯一存在湿性缺陷且 引线氧化性极强、不符合 IPC-A-610 标准的元件。 这个组件的氧化不是我们的错,我们被迫
由于此缺陷而停止生产。“


------------------------
这些器件来自跟踪、
DC:2341.
Lc:3780683ML3
如果此问题能以任何方式解决、因为这会延迟客户生产、您能否请您回答。
谢谢、此致、
Usman
441036