This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCC3245A:NC 引脚 (#23)

Guru**** 2814605 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1581993/sn74lvcc3245a-nc-pin-23

器件型号:SN74LVCC3245A


数据表显示 NC 引脚 (#23) 未连接(表 5-1)、那么为 NC 引脚 (#23) 提供 5V 电压是否没问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tahara、

    为 NC 提供 5V 电源应该没有问题、因为该引脚未在内部连接到器件。

    此致、

    Josh