This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0104:适合电池应用的理想解决方案

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T08, SN74AUP1G34, SN74AUP1T17, TXU0104, SN74AVC4T245, SN74LV4T125, SN74AUP3G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1579650/txu0104-the-best-solution-for-battery-application

器件型号:TXU0104
Thread 中讨论的其他器件: SN74AVC4T245、SN74LV1T08、 SN74LV4T125、SN74AUP1T17、SN74AUP1G34 SN74AUP3G34

您好的团队、

您能否支持选择合适的器件来满足以下要求?

VCC_INPUT = 1.8V

输入:高电平= 1.4V~1.8V、低电平= 0V~0.4V

VCC_OUTPUT=2.2V~3.4V(电池)

输出(连接的 IO VIH/VIL):高电平>0.8 x Vcc_output、低电平<0.2x Vcc_output

DIRECTION =单向

通道= 4 通道

电流消耗:小于 1uA(尽可能低)

我认为 TXU0104、SN74AVC4T245 和 SN74LV1T08 可能在这里工作。 然而、TXU0104 和 SN74AVC4T245 没有足够的资源来满足输出要求。

当 IOH 或 IOL = 12mA 时、TXU0104 VOH = 76%、VOL = 23%。

image.png

此外、SN74LV1T08 符合规格。

当 Vcc=2.2V~3.4V、Vih=1.135V~1.35V、VIL = 0.65V~0.71V、VOH = 96%(2.3V)、84%(3.3V)、VOL = 9%(2.3V)、8%(3V)。 正确吗? 您能仔细检查一下吗?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi-San,

    我们仍在研究这一问题、并将很快作出答复。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Hayashi-San、

    另一种选择是 SN74LV4T125。 与 SN74LV1T08 类似的规格、但支持 4 个通道。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    您是否仔细检查了 LVxT 系列是否能够在提供的 IO 阈值下工作?

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Hayashi-San、

    SN74LV4T125 的输入和输出阈值没有问题。 VOH 和 VOL 阈值发布如下:

    • VOH = 86%(2.3V)、83%(3.0V)
    • VOL = 13%(2.3V)、15%(3.0V)

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    客户了解输入/输出规格。 但是、4 个解决方案的电流消耗高于其使用的电流消耗 (SN74AUP1T17、SN74AUP1G34、SN74AUP3G34)

    1、电平转换与门 SN74LV1T08(单电源)

    电流消耗大于预期值、如下所示:

    25°C 时的电流消耗(最大值):Icc 1uA +输入漏电流 0.12uA× 2 个端口= 1.24uA

    –40°C 至 125°C 时的电流消耗(最大值):Icc 10uA +输入漏电流 1uA× 2 端口= 12uA

    2. 4 通道缓冲器 SN74LV4T125

    电流消耗大于预期值、如下所示:

    25°C 时的电流消耗(最大值):Icc 2uA +输入漏电流 0.1uA× 4 端口= 2.4uA

    –40°C 至 125°C 时的电流消耗(最大值):Icc 20uA +输入漏电流 1uA× 4 端口= 24uA

    3.方向控制电平转换器: SN74AVC4T245(双电源)

    由于输出的连接目标是具有小电流的 CMOS 输入、因此输出电压可能满足所需的规格、但电流消耗大于预期。

    –40°C 至 85°C 时的电流消耗(最大值):ICCA 8uA + ICCB 8uA +输入漏电流 1uA× 2 端口= 18uA

    4.固定方向电平转换器 TXU0104(双电源)

    输出电压可能符合所需的规格、但电流消耗大于预期。

    –40°C 至 85°C 时的电流消耗(最大值):ICCA 2.5uA + ICCB 2.5uA +输入漏电流 1.5uA× 2 端口+ OE 漏电流 1.5uA = 9.5μA

    [问题 1]对于上述四种产品、是否有任何数据显示电流消耗(最大值) 是否小于 客户产品的–10°C 至 60°C 工作温度范围?

    [问题 2]它们之前使用了 SN74AUP1T17、SN74AUP1G34 和 SN74AUP3G34、这些器件都具有小电流规格(最大值) 在–40°C 到 85°C 时也小于 1uA。

    在满足当前输入/输出条件的情况下、没有具有与 SN74AUP1T17、SN74AUP1G34 和 SN74AUP3G34 等效的电流消耗 IC 是正确的吗?“

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Hayashi-San、

    1) 不幸的是,我们没有从–10°C 到 60°C 的最大电流消耗数据。 我们仅捕获特定温度点的数据。 例如、在商用器件中、我们仅在–40°C、25°C 和 85°C 条件下记录。 在汽车器件中、我们仅在–40°C、25°C 和 125°C 条件下记录。

    2) 观察部件,我们似乎没有能够满足极低电流要求的部件(作为 AUP 部件),同时也满足 VIH/VIL 和 VOH / VOL 条件。

    此致、

    Josh