This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC04:我计划使用非门 IC 通过将所有输入引脚短接在一起来创建逻辑。

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1582430/sn74hc04-i-am-planning-to-use-not-gate-ic-for-a-logic-creation-by-shorting-all-input-pin-together

器件型号:SN74HC04


我计划使用非选通 IC 器件型号 SN74HC04D 以便通过将所有输入引脚短接在一起来创建逻辑。 这样我就可以给下一个电路 8 个不多的公共信号高或低 我正在考虑 8 nos 的输出考虑两个类似的 IC 并联,因为我没有得到任何非门 IC 与 8 nos 的输入引脚 ) 如果我使用此设计、那么在设计时需要考虑哪些挑战。

请查看下面的附件图像以了解信号流。  

作为输入而通过非栅极 IC 的信号将为 5V 高电平以使栅极驱动器 RDYC 引脚变为低电平以在配置后配置 IC 我会使非栅极 IC 输入为低电平以使栅极驱动器 RDYC 引脚处于高电平(栅极驱动器正常运行)。

image.png 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sourabh Kumar、

    我看不出这有什么问题。 提醒一下、您提到的器件 (SN74HC04) 不是 8 通道非门器件、它只有 6 个通道。 您可能想到 的是、CD74HC04 为 8 个通道、其规格非常相似。 保持在数据表规格范围内、您也应该没问题。

    此致、

    Nikki