This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC73:频率比较

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1582446/cd74hc73-frequency-comparison

器件型号:CD74HC73


您好的团队、

我想使用 CD74HC73 创建一个频率比较电路。 我的目标是检测相对于几 MHz 到几十 MHz 范围内的参考时钟是否存在大约±几百 kHz 的频率偏差、并输出数字信号(高/低)以直接从 IC 指示 OK 或 NG、或者借助额外的电路来指示。 这种 IC 是否可以实现? 此外、是否有任何其他 IC 可以实现此功能?

此致、

Shota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hori Shota、

    这完全取决于您试图实现的目标。 如果您只想确定哪个频率更快、可以使用 TI 的触发器来完成此操作。 尝试搜索“频率比较器电路“、并查看结果以获取示例、看看它们是否满足您的需求。

    此外、查看锁相环 (PLL) IC、了解这是否是您的理想选择。 我只能支持逻辑器件、但可能需要 PLL。

    此致、

    Nikki