This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G126:X 射线不一致问题

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1582390/sn74lvc1g126-x-ray-inconsistency-issue

器件型号:SN74LVC1G126


大家好、我们购买了两批这款型号 SN74LVC1G126DCKR。 通过 X 射线、我们发现这两个批次的 X 射线影像不一致。

生产日期代码 2517

image.png

生产日期代码 2238

image.png

请您帮助确认这是否正常以及造成这种情况的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是完全正常的。 您收到的两批设备是在两个不同的站点制造的。 我们有几个制造工厂、每个工厂的方法可能略有不同。 这意味着器件内部的外观可能略有不同。 虽然制造方法可能略有不同、但最终产品都保持相同的标准、并保证按照数据表规格工作。

    此致、

    Nikki