This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G86:应用问题

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1583104/sn74lvc1g86-application-issues

器件型号:SN74LVC1G86


尊敬的团队:

关于产品 SN74LVC1G86DCKT、当 VCC 为 2.5V 时、被视为高电平的输入电压是多少?
电流测量电压为 1.2V、但写入的规格为 1.7V

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表可确保 1.7V 或更高的输入电压正常工作。 但不能保证  VIL 和 VIH 之间的电压会发生什么情况。 如果您希望电路在任何温度下都能在任何芯片上正常工作、则必须使用至少 1.7V 的电压