This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4512:可将 MIPI 信号转换为 HDMI 信号的器件

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1583558/tmuxhs4512-the-device-that-can-convert-mipi-signals-to-hdmi-signals

器件型号:TMUXHS4512
主题中讨论的其他器件:TFP410

您好的团队、

客户正在寻找一款能够将 MIPI 信号转换为 HDMI 信号的器件。
根据我的检查结果、TI 似乎没有能够直接将 MIPI 信号转换为 HDMI 信号的产品、但是否有任何可用的产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    遗憾的是、我们没有单芯片解决方案、但一个解决方案可以 将我们的 MIPI 接收器(如 DS90UB941-Q1)与我们的 HDMI 发送器(如 TFP410)搭配使用、后者通过一个小型 FPGA 连接。

    谢谢您、

    Arya