This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS37:TPS37 用作导通延迟计时器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS37

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1583151/tps37-tps37-as-a-turn-on-delay-timer

器件型号:TPS37


您好、

 

我尝试将 TPS37 用作 N 沟道 MOSFET 的延迟开启计时器。
因此、逻辑是:电源接通->我们等待几秒钟(可通过外部 DIP 开关进行控制)、然后 N 沟道 MOSFET 导通、驱动器由 RESET_uvxx 引脚进行驱动。  

我已经尝试运行一些仿真、但 PSPICE 模型不是很好。  

你们认为它会起作用吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关键问题是我需要锁存输出。 MOSFET 用于限制启动期间的浪涌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不希望 555 计时器处于双稳态模式、因为所有元件都很笨重。 一个数字解决方案将是后缀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ale:

    您是否能够分享实施原理图?  

    输入电压是多少?

    您需要多长时间延迟?

    Jesse