This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22364:TS5A22364DGSR 和 TS5A22364QDGSRQ1 之间的结温差。

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A22364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1582470/ts5a22364-the-junction-temperature-difference-between-ts5a22364dgsr-and-ts5a22364qdgsrq1

器件型号: TS5A22364

您好的团队、

客户目前正在评估 TS5A22364DGSR 和 TS5A22364QDGSRQ1 之间的差异。 我们观察到、采用 VSSOP 封装的工业级和汽车级产品的热阻参数相同。 但汽车级产品可在 125°C 下运行、而工业级产品只能在 85°C 下运行。

image.png

image.png

因此、根据汽车级芯片的 150°C 典型结温、工作结温是否仅限制为 110°C?

或者、TI 能够保证工业级 TS5A22364 在多大结温下不会关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    TI 保证数据表中的内容、因此 TS5A22364 的温度高达 125°C、 TS5A22364 的温度高达 85°C。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katy、

    我们可以保证环境温度 85℃。 我们是否有可以分享的最高结温参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    TI 保证 Q1 和非 Q1 数据表上的内容包括 85°C。 TI 不保证超出数据表规格、因此只有 Q1 器件的额定值会更高。 如果客户希望在较高温度下使用、他们可以自行对器件执行评估并运用工程判断、但如果希望 TI 在 85°C 以上的温度下保证性能、则应使用 Q1 器件。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katy、

    我知道 85°C 是指环境温度。 如果我们讨论芯片本身、客户应该使用多大的温度进行评估? 毕竟、我相信单个芯片的功耗会因其工作条件而异。

    或者、您能否确认、在最大功耗下(大约是最大功耗是多少?) 结合 85°C 的环境温度、芯片的最高温度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我建议在客户期望使用的器件的工作温度下以及在最大温度下进行评估  

    要计算最大结温、您可以使用 此常见问题解答中的 Excel 工作表!

    此致、
    Katy