This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45-EVM EP:具有输出使能功能的双向电平转换器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1580705/sn74lvc1t45-ep-bi-directional-level-shifter-with-output-enable-feature

器件型号: SN74LVC1T45 EP

尊敬的 TI 团队:  

我正在搜索 5V 输入双向电平转换器、例如 SN74LVC1T45MDCKREP、但只能在没有输出使能的情况下定位双向电平。

您是否有类似的模型?  

 

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    遗憾的是、我们没有任何具有 OE 功能且额定值为 EP 的单通道电平转换器。 OE 功能是通道大于 4 的电平转换器的标准功能。  

    为了支持 5V 输入信号、我们需要研究 SN74LVC8T245-SN74LVC8T245 EP 等 8 通道电平转换器

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的努力、Josh!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、  

    回转、只是为了验证;  

    是否有任何电平转换器、即使大于 4 通道也可以;

    -支持 5V 输入。

    -独立双向支持(不仅仅是 1 个双向支持)。

    输出启用。

    再次感谢约书亚,

    -罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    我们仍在研究这一问题、并将很快作出答复。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    遗憾的是、我们的所有 5V EP 电平转换器都只有 1 个 DIR 引脚。

    我们只有少数支持单独双向支持的器件(例如 SN74AVC4T774-Q1) 、但都不支持 5V 输入。

    此致、

    Josh