This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC244:在何处连接 SN74AUC244RGYR 器件的 EP(外露焊盘)?

Guru**** 2946110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1584723/sn74auc244-where-to-connect-the-ep-exposed-pad-of-sn74auc244rgyr-device

器件型号: SN74AUC244

您好、专家、

在 SN74AUC244RGYR 数据表中、没有关于从何处连接引脚 EP 的具体细节?

我想确保可以将 EP 连接到 GND。

我看到了这个 https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/723481/faq-where-do-i-connect-the-thermal-pad-of-the-logic-qfn-devices 主题。

但我想确保我不会建议别人错误地这样做。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接的常见问题解答是正确的。