This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV595A:上电后寄存器输出的默认状态

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV594A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1584577/sn74lv595a-default-state-of-register-output-after-powering-up

器件型号: SN74LV595A
主题中讨论的其他器件: SN74LV594A

您好、

我想在上电后确认“Qx"的“的初始值。 (上电平均值“Vcc"达到“达到有效达到有效电压)
根据数据表、有以下说明。

当器件上电时、每个锁存器的状态是未知的。 每个锁存器在启动时都没有默认状态。 只要在建议运行条件表中规定的电源电压范围内为器件供电、每个锁存逻辑电路的输出状态就会保持稳定。  

内部 FF 的输出似乎不稳定、但我们可以看到某种稳定的情况。
您能否告诉我以下两个问题的状态是正确的?

1、上电后、“OE"被“被禁用。
2.加电后启用“OE"。“。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上电后、每个锁存器的状态是未知的。 当/OE 接近时、在输出引脚上看不到锁存器的状态。

    要使输出寄存器进入已知状态、请使用/SRCLR 清除移位寄存器或使用 SER+SRCLK 移入一些数据、然后将数据移至 RCLK 上具有上升沿的输出寄存器。

    在 SN74LV594A 上、/OE 输入替换为/RCLR 输入、从而可以立即复位所有输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    >当/OE 为低电平时、在输出引脚上看不到锁存器的状态。
    是否高于“/OE 为高“的错误?
    如果是、在这种情况下、如何确定输出引脚的状态?
    (输出上是否有周 PD 或取决于 Qx 针脚的连接目的地?)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、这是一个错误。

    当输出被禁用时、输出引脚处于高阻抗状态。 如果您希望输出在这种情况下具有特定的值、则必须添加外部上拉/下拉电阻器。