This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3208:检查最大输入信号数据速率

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1584465/sn74lvc1g3208-check-the-max-input-signal-data-rate

器件型号: SN74LVC1G3208

您好的团队、

客户希望在其工程中使用 SN74LVC1G3208。

有一个问题是、当 A、B 为高电平时、C 输入是 2MHz 50%占空比信号、SN74LVC1G3208 与 2MHz 信号一起工作是否正常?  

我认为这是可以的、但希望与您的一方确认。

此致、

Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    指定的最坏情况传播延迟为 17.5ns、对应于约 57Mbps。

    (最大数据速率受输出限制,取决于电源电压和负载电容。)