This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC244:缺少 IBIS 模型

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1583869/sn74ahc244-missing-ibis-models

器件型号: SN74AHC244

为什么 SN74AHC244 没有 2.5V IBIS 模型
和
SN74LV175 器件???
我可以使用 3.3V 模型、但这并不能真正反映输出电平和驱动器进入可能接收信号的 2.5V 器件。 我想确保输出边沿上的任何振铃不会在阈值下发生。
两个器件都没有 2.5V 的输入或输出模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在这种情况下、我们没有此零件的模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这太糟糕了、但感谢您的答复。