This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH126:SN74LVTH126 输出电流@5V VO

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH126, SN74AHCT126, SN74LV126A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1581576/sn74lvth126-sn74lvth126-output-current-5v-vo

器件型号: SN74LVTH126
主题中讨论的其他器件: SN74AHCT126SN74LV126A

您好:

我正在寻找 74LVT126 (Nexperia) 的替代产品。 74LVT126 具有良好的特性“当输出连接到 5V 总线时无总线电流负载“。

当输出关闭或高电平但拉至 5V 时、TI 是否有 SN74LVTH126 的输出电流图?

电路为:

VCC = 3.3V。 连接了线路输入和线路输出、表示双向用户 I/O 线、I/O 线上还有一个连接到 5V 电压的上拉电阻。 当流入 SN74LVTH126 的“漏电流“较大时、我们将看到 I/O 线路上的逻辑高电平降低。 这对于 74LVT126 不是问题、但我不确定 SN74LVTH126。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    上拉电阻的值是多少? 只要遵守绝对最大值表中的电流限制、此值就没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    上拉值为 4K7(至 5V)。

    我刚刚注意到数据表中的 I_OZx 值。 对 I_OZH 和 I_OZPU 的差异不确定。

    但是、给定的条件与我们的应用不匹配 (3.3V VCC 和 VO 5V)。 I_OZH 在 VO 5V 时会很有趣。 5uA 对我们的原因是没有问题的。

    此外、由于我们在 I/O 线上连接了 A 引脚至 Y 引脚、因此似乎我们也必须查看输入电流。 总线保持高电平输入电流来自(不是流入)器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AP:

    您选择总线保持器件的原因是什么? 看起来您在这里使用它。 您可以使用 SN74AHCT126 吗? 它与  74LVT126 更加匹配。

    下面是一个有关逻辑器件中总线保持的应用手册: www.ti.com/.../scla015b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    对、我们不需要使用/不需要总线保持函数。 但我们无法使用 SN74AHCT126。 根据数据表、建议的 VCCmin 为 4.5V。 我们的电源为 3.3V。 此外、输出电压范围(绝对最大值)为 VCC + 0.5V。 我们需要>= 5V(与实际 VCC 无关)。 好的、上拉电阻会限制进入输出电流、但...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     SN74LV126A 是否是可接受的替代器件? 它具有高达 7V 的 VO 并支持 3.3V 运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ... SN74LV126A 有一些点,但由于该部件正好在用户 I/O 接口,它缺乏保证 V_IHmin 2V 和输出驱动强度(约 8mA 相比,至少<xmt-block1> 32mA</xmt-block> 与 SN74LVTH126 )。 32mA。

    似乎不是那么容易更换 74LV ... (使用所有功能时)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、回到您的原始问题-

    “当输出关闭或高电平但拉至 5V 时、TI 是否有 SN74LVTH126 的输出电流数字?“

    是、使用数据表中的 Ioff 说明:+/- 100uA。

    遗憾的是、我不认为上拉电阻会使总线保持电路过大。 总线保持缓冲器很可能不适用于此应用。