This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC14:CD74HC14 在上电时会振荡

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCU04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1584904/cd74hc14-cd74hc14-oscillates-on-power-up

器件型号: CD74HC14

该特性  

CD74HC14E 有不同的标记  

32ACG7KE4 32ACFZKE4 2BA5ZGKE4        

3CA4QTMG4 3CA4QNMG4     3CA4QNMG4   

以 MG4 结尾的器件存在上电问题(请参阅下文)  

以 KE4 结尾的零部件工作正常  

下面的原理图显示的是通孔器件、并且 MC 由于淘汰而更改为 CD 器件

该电路是针对 2k Hz 振荡器设计的

image.png

所有未使用的段输入均接地

5V 电源

上部布线是引脚 1

绿色和蓝色迹线为 5 伏

 

image.png

不好

 

image.png

很好

感谢你的帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    您是否考虑  在此设计中使用 SN74HCU04 等非施密特触发器件? 您可能必须略微调整无源器件的值、但除了解决上电问题外、它还将以完全相同的电压进行开关、而不是以不同的正向和负向阈值进行开关(请参阅下面标注的图)。

    如果您致力于使用施密特触发器件、 SN74AHC14 将更适合该应用。

    如果您愿意稍微更改电路拓扑、我建议改用双逆变器振荡器、因为其在技术上不稳定。  本应用手册的第 3 页对此 进行了很好的解释(有关相关部分,请参阅下文)。 我仍然建议使用非施密特触发器件。

    此致、

    Nikki