This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G125:正在请求 MPN 的缺失参数:SN74LVC2G125DCUT

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1585221/sn74lvc2g125-requesting-missing-parameters-for-mpn-sn74lvc2g125dcut

器件型号: SN74LVC2G125

尊敬的团队:

今天的问候!

我是 Philips 元件工程师团队的 Chaithra。 我想提供以下 MPN 的详细信息:SN74LVC2G125DCUT、它无法从数据表中获取。

规格:  

  1. 功率耗散 Pd [mW]
  2. 高电平输入电压 VIH [V] TA= 25°C 和 TA=–40°C 至+85°C
  3. 低电平输入电压 VIL [V] TA = 25°C、TA =–40°C 至+85°C
  4. 高电平输出电压 IOH [V] TA= 25°C
  5. 低电平输出电压 IOL [V] TA= 25°C
  6. 关断 µA 电流 IOZ [μ A] TA= 25°C @VI = VCC 或 GND;VCC = 5.5V
  7. µA 漏电流 II [μ A] TA= 25°C @VI = 5.5V 或 GND;VCC = 0V 至 5.5V
  8. µA 电流 ICC [μ A] TA= 25°C @VI = VCC 或 GND;IO = 0A;VCC = 5.5V
  9. 输入电容 Ci [CIA] TA=–40°C 至+85°C、TA= pF –40°C 至+125°C
  10. 传播延迟 tpd NA 到 NY“[ns] TA= 25°C
  11. 启用时间 TEN NOE¯到 NY“[ns] TA= 25°C
  12. 禁用时间 tdis NOE¯到 NY“[ns] TA= 25°C

谢谢

Chaithra 公里