This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304-Q1:有关 TXU0304-Q1 (PCN) 规格更改的查询

Guru**** 2939770 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1587086/txu0304-q1-inquiry-regarding-change-in-spec-of-txu0304-q1-pcn

器件型号: TXU0304-Q1

您好、TI 专家

最近、TXU0304-Q1 的 PCN 已经发布、数据表已更新为修订版 B→C

ti_202510290010_11032025_.pdf 

所附的 PCN 内容如下。

3.png

数据表的修订版本 B 和修订版本 C 的更新后 VT 参数如下所示进行了更改。

[修订版 B]

1.png

 

[修订版 C]

2.png

 

PCN 内容已告知当前使用 TXU0304-Q1 的客户、但客户正在请求 TI 确认。

Q1) VT 参数值​​已更改、但为什么在 IC 元件保持不变的情况下只更新了数据表?

Q2) 现有数据表的 VT 参数值测量是否错误?

Q3) VT 参数值已更改、但为什么没有预期的影响(如下所示)?

4.png

 

我有上述客户咨询、请详细回复。

谢谢你。

 

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    1) 此零件未进行任何架构更改。 本 PCN 文档旨在调整 VT-裕度。

    2) 如上所述,当我们最初创建此零件时,VT-值有额外的余量。 我们对这个 PCN 所做的就是去除 VT-裕度。

    3) 未对器件进行裸片更改。 如果您以前使用过该器件、则可以在不影响系统的情况下继续使用该器件。

    此致、

    Josh