This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G126:Ioff 特性了解

Guru**** 2867410 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1583105/sn74lvc2g126-ioff-feature-understanding

器件型号: SN74LVC2G126

您好、

我们的设计具有 3V3_A 和 3V3_B 电压轨。

3V3_A 是主电路板电源、3V3_B 是辅助电路板电源、两个都在主板中生成。

辅助板插入主板(非热插拔)。

这两个电路板都通过 UART 进行通信。

缓冲器位于辅助板中。

3V3_A 中的主板 MCU 和 3V3_B 中的辅助板 MCU  

辅助板 3V3_B 可以在 3V3_A 保持“开启“时从主板关闭

考虑首次上电、因此最初仅生成 3V3_A。

 由于 3V3_B 仍然被禁用、因此缓冲器 VCC (3V3_B) 为 0V、因此 Ioff 功能适用。

考虑 3V3_B 已启用、两个电路板都开始通信。

现在、如果 3V3_B 已禁用、辅助电路板有一个 100uF 大容量电容器、3V3_B 大约需要 10s 以降至 100uV 以下。  在这种情况下、Ioff 功能的行为如何?  

根据 DS、在 VCC = 0V 时提到 Ioff 特性。

如果缓冲器 VCC 缓慢达到 0V (>10s)、Ioff 功能会起作用吗?

此致

Vishnu

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入始终具有过压容限。
     当输出被禁用(OE 低电平)或器件断电 (VCC 接近 0V) 时、输出具有过压容限。 (仅当向输出端施加另一个电压(例如使用上拉电阻器)时,这才重要。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在我们的设计中、当缓冲器关闭时、输入和输出线路都被拉至 3V3_A  

    我们的问题是 VCC 何时降至 0V(需要大约 10s)是否会从输入和输出上拉至 3V3_A 至 3V3_B 电源产生泄漏?

    是否有关于 Ioff 功能如何工作的详细说明/应用手册?

    在我们的一个设计中、我们使用了“N74LVC2G17DCKR"。“。 在该器件中、我们看到了通过缓冲器从 3V3_A 到 3V3_B 的漏电压、此时缓冲器 VCC 需要~10s 衰减到 0V。 由于缓冲器 VCC 降至 0V 并且泄漏电流已经开始、Ioff 功能无法正常工作。

    您能否分享  SN74LVC2G17DCKR 和 SN74LVC2G126 的内部结构详细信息?

    此致

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电压高于零且输出被启用并驱动为高电平时、输出直接连接到 VCC 、电流可以反向流入输出并使 VCC 保持  为高电平。  为了防止这种情况、请在移除 VCC 之前禁用输出(OE 低电平) 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “当电压高于零时“ 表示缓冲器 VCC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "当“当电压高于零时“ 表示缓冲器 VCC?

    当器件的 VCC 高于 0V 时为。

    -欧文