This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT8541:为什么施密特触发需要输入转换?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ACT8541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1586501/sn74act8541-why-there-is-an-input-transition-for-schmitt-trigger

器件型号: SN74ACT8541

尊敬的专家:

我正在研究具有施密特触发输入的 SN74ACT8541 八通道缓冲器、但我对为什么指定了输入转换上升或下降速率感到有点困惑。 数据表建议最大值为 20ns/V 它看起来由于施密特触发输入而能够处理慢速信号。 我认为施密特触发输入的原因不必担心转换速率会导致器件损坏或振荡。

是否纯粹建议此转换速率以更大限度地减少功率耗散? 或者、如果违反此速率、输出振荡和/或器件损坏仍然可以治愈吗?

73、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie:

    数据表似乎存在问题。 这是一种施密特触发器件、因此不应有输入转换速率限制。 它可以接受慢速输入、而不会出现问题。