This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT8541:数据表说明

Guru**** 2928770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1586500/sn74act8541-datasheet-clarification

器件型号: SN74ACT8541

数据表中规定了 20ns/V 的输入转换速率要求。 我认为施密特触发输入让输入速度无关紧要。 此要求是否纯粹是为了降低功耗? 或者违反此规定会导致器件损坏和/或输出振荡吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还注意到、我希望对数据表的其他几个部分进行一些澄清。 在“Applications"(“(应用(应用)第 1 页上、它提到了具有开漏输出的电平转换。 该器件开漏不正确? 此外、在第 10 页的“输入注意事项“部分下、它说明了什么是低电平信号或高电平信号、并未标注必须交叉的参数。 这是 VT-_min 和 Vt+_max 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Blaine、

    感谢您提请我们注意这一点。 数据表似乎存在问题。 您可以忽略输入转换速率限制和开漏输出的说明。 该器件可以承受慢速输入而不会出现问题。