Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC1G17
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1587016/sn74auc1g17-use-with-3-3vcc
器件型号: SN74AUC1G17
尊敬的团队:
我已搜索过论坛、但找不到客户询问的答案。
我在具有有限 I/O 的子板上使用了一个电路 SN74AUC1G17 由另一位设计人员选择、似乎具有我们想要的开关时间。 不过、使用的电压源为 3.3VDC、用于 IC 的 Vcc。 只需获得支持、确认我们需要了解对操作是否有任何影响。 我注意到最大 Vcc 为 3.6V。
感谢您的澄清。
此致、
Danilo