This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS151:VCC (max) 和 VIH (max) 的绝对最大额定值

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1586821/sn74ls151-absolute-maximum-rating-for-vcc-max-and-vih-max

器件型号: SN74LS151

您好:

数据表根本未指定绝对最大额定值规格。
我的客户想分别了解 VCC 的 (max) 和 VIH (max) 的绝对最大额定值规格。

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此器件非常旧、因此除了数据表中提供的信息外、我们没有其他信息。 我建议使用建议的工作 VCC 最大值 5.5V 作为绝对最大值、VCC +0.5V 作为绝对输入电压最大值。