This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G32-Q1:有关输入转换上升或下降速率的问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G32-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1586271/sn74lvc1g32-q1-question-about-input-transition-rise-or-fall-rate

器件型号: SN74LVC1G32-Q1

您好、专家

我在我们的数据表中看到了以下内容:SN74LVC1G32-Q1 单路 2 输入正或门数据表(修订版 A)  

image.png

如何了解该规格? 在设计电路过程中、需要注意什么?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay:

    该规格意味着、在 3.3V VCC 时、输入必须具有至少 0.1V/ns 的压摆率。 设计电路时、请确保输入信号具有足够快的压摆率。 通常、这仅意味着输入端没有大容性负载。

    如果压摆率低于规格要求、器件可能无法正常转换、或者输入级将发生振荡、并且器件可能会因击穿电流增加而损坏。

    此致、

    Malcolm