This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4053:UVLO 且行为@ 4Vdd

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX4053, SN74LV4053A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1587832/tmux4053-uvlo-and-behavior-4vdd

器件型号: TMUX4053

您好、

TMUX4053 是否有任何 UVLO?

如果 VDD 是或降至 4V 会发生什么情况?

谢谢

文森佐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Vincenzo、

    不、我们的器件没有  UVLO。

    如果 VDD 降至 4V、器件可能不会完全导通、并且您将无法通过信号。  
    不过、这是一种理论、因为我不能保证器件能在低于额定规格的情况下运行。  

    如果客户需要在较低电压下运行、我可以建议改为实施 SN74LV4053A。  
    它与 TMUX4053 引脚对引脚兼容。

    谢谢、

    NIR