This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:使用 txb0108.ibs 模型时的波形问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1587829/txb0108-waveform-issue-using-txb0108-ibs-model

部件号: TXB0108
主题中讨论 的其他器件:TXS0108E

尊敬的团队:

我们在电路板中使用 TXB0108DQRS 器件。 我们正在对其进行信号完整性分析。 在这里、我们观察到了波形中的非单调行为。

这个问题已经提出,我们得到了答复,以跟进这个建议: e2e.ti.com/.../faq-which-ibis-model-should-i-choose-for-simulating-auto-bidirectional-translators-lsf-txb-txs

但同时使用操作系统模型和 IO 模型、我们也看到波形是非单调的。  

我们还发现、在使用 txs0108e.ibs 模型驱动信号时、我们可以在相同的设置下看到正确的波形。  


为什么在 txb0108.ibs 中看到非单调性?  

 

图 1:使用 txb0108.ibS 型号(操作系统和 IO)。  

 

图 2:使用 txs0108e.ibs 模型。