This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LS27:封装信息

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1586844/sn54ls27-package-information

部件号: SN54LS27

主题: SN54LS279AJ 封装和封装类型的阐释

尊敬的 TI 团队:

希望您做得好。

我们使用的是 SN54LS279AJ 器件、即 A DIP-16 Package IC。 不过、 封装和焊盘图案信息 文档中未提供此软件包的相关信息 — 仅提供有关的详细信息 14 引脚 版本可用。

此外、请您确认是否存在 SN54LS279AJ 封装 CDIP 或 GDIP 因为数据表中没有明确提到这一点?

请找到下面随附的数据表链接。

www.ti.com/.../sn74ls279a.pdf

请提供正确的封装尺寸和封装详细信息、帮助我们解决此问题。

此致、
Pradeep Kumar
VVDN 技术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    14 引脚和 16 引脚版本之间的唯一区别是器件长度、这可以在封装图右上角的表格中看到。  

    AJ 封装是 CDIP。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请提供未提供 DIP 封装的正确数据表焊盘图案  
    请帮助修复它  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pradeep、14 引脚和 16 引脚封装之间的唯一区别是长度。 所有其他参数(即宽度,间距,高度)都相同。 我们不提供 16 引脚的焊盘图案、因为它相当于 16 引脚焊盘图案。 我在前面的表中突出显示了 16 引脚封装长度。 这是 14 引脚和 16 引脚封装之间的唯一参数差异。