This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17-Q1:ELV、引线框材料和厚度

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1587564/sn74lvc2g17-q1-elv-leadfram-material-and-thickness

器件型号: SN74LVC2G17-Q1

您好的团队、  

您能否分享以下材料/宽度信息、以及 SN74LVC2G17QDCKRQ1 是否通过了具体认证?  

(1) ELV: www.ti.com/.../szzq125c.pdf

(2) 什么是引线框表面镀层材料? 它的厚度是多少?

(3) 什么是引线框底层镀层材料? 它的厚度是多少?

(4) 什么是引线框基座材料?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ochi、

    是的、您共享的 ELV 文档确实适用于此产品。 它适用于任何符合 RoHS 标准的产品(包括 SN74LVC2G17-Q1) 

    对于其余部分、您可以在 材料成分搜索中找到信息。 对于此特定器件、 此处提供了相关信息。 此页面还可以告诉您器件是否符合 RoHS 标准。

    此致、

    Nikki