This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:需要 MDC 缓冲器器件型号

Guru**** 2931660 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1585823/sn74lvc244a-mdc-buffer-part-number-required

器件型号: SN74LVC244A

您好、  

我们计划使用如上所述的 MDC。 一个主器件用于与 5 个以上的从器件进行通信。

您能否为 MDIO 和 MDC 信号推荐一个具有使能功能的合适缓冲器?

工作电压为 1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaviya:

    您不能使用 SN74LVC244A 吗? 这是最好的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    我需要 2 个具有使能功能的输入缓冲器。 是否有任何可用的缓冲器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaviya:

    2 输入缓冲器是什么意思? 这将是一个与门。  

    增加了使能功能、这是一个 3 输入与门。 这是你想要的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    不、它不是与门。 解释如下。 我打算使用缓冲器将 MDIO 和 MDC 信号发送到必要的器件。 如果我想使用这些外设、我会通过缓冲器启用这些信号。 所需的缓冲器器件可以是 2 位或 4 位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaviya:

    明白、对于 2 通道缓冲器、这是最佳建议。  

    https://www.ti.com/product/SN74LVC2G125