This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4043B:使能输入存在输出触发问题

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4043B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1585472/cd4043b-output-triggering-issue-with-enable-input

器件型号: CD4043B

您好 TI、

我当时使用 TINA 对 CD4043B(S/R 锁存器)进行仿真、发现了一个问题。
当 S=0 且 R=0 时、只要使能引脚切换、输出 (Q) 似乎就会在逻辑“1"和“和逻辑“0"之间“之间切换。  
因此、当使能为高电平时、即使 S=0 和 R=0、输出也将为高电平。

我使用了这个论坛中给出的 spice 模型。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/887626/cd4043b-pspice-model?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=CD4043B#

发生这种情况是由于 pspice 模型中的一些错误还是其他原因造成的?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danidu:

    这似乎对我有用。 您能否发送原理图的屏幕截图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、
    我在原理图中似乎犯了一些错误。 是的、仿真工作正常。

    谢谢。