This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC04A:此 MPN&#39 之间有什么区别?

Guru**** 2979390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1587308/sn74lvc04a-what-diferences-are-between-this-mpn-s

器件型号: SN74LVC04A

SN74LVC04APW

等同于:

SN74LVC04APWG4 — 什么是 G4

SN74LVC04APWE4 — 什么是指 E4

SN74LVC04APW.B、什么是.B

SN74LVC04APWR

等同于:SN74LVC04APWR.B — 什么意思是.B

SN74LVC04APWT

与:SN74LVC04APWT.B-WAHT 平均值.B 相同

 SN74LVC04APWTG4 — 什么是 G4

此 MPN 之间有什么不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marne:

    请参阅  【常见问题解答】为什么逻辑器件的器件型号具有 E4/G4 后缀?   

    B 后缀用于确定特定的生产流请参阅 以在地缘政治方面可靠的产能为客户提供支持

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请更加具体,我不希望 MPN 之间的任何 dicongitions ,我想知道这些 MPN 是否都是完美的,没有任何一个 dicongitions 只有包装应该是不同的,其他 dicongitions 不被接受,请澄清!

    请写下完全相同的 MPN、仅采用包装方法、例如:管装、卷带等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请更加具体,我不希望 MPN 之间的任何 dicongitions ,我想知道这些 MPN 是否都是完美的,没有任何一个 dicongitions 只有包装应该是不同的,其他 dicongitions 不被接受,请澄清!

    请编写完全相同的 MPN、没有任何抖动 (SN74LVC04APW)。仅限其他封装方法例如:管装、卷带等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marne:

    所有这些 MPN 都将具有相同的电气特性、并且采用相同的封装、唯一的区别可能是顶部标记、所有这些标记都遵循 DS 规则。 MPN 之间的唯一区别将是它们的制造地。 如果您担心引线框中使用的金属、您可以在订购时指定 E4/G4。 这不会影响器件的性能。 如果您担心设备通过中国、或者希望设备只通过中国、您可以指定.A 或.B 部分、并在我的第一个回复中的链接中记录它们的差异。

    如果不存在上述任何问题、您只需为这些器件订购标准 MPN SN74LVC04APWR 、这样我们的团队就可以始终提供最可用的器件。

    此致、

    Owen