This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4512B:选择引脚的保持时间...

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1589361/cd4512b-hold-time-for-select-pins

部件号: CD4512B

尊敬的团队:

我是否知道自销 (A/B/C) 需要保持多长时间才能正常开关?

在客户测试时、使用测试程序有时会导致切换失败、但手动切换不会。  

请帮助检查。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    假设使用标准负载条件、选择引脚的保持时间需要长于电压对应的最大“A"选择“选择输出+转换时间。 如果您驱动响应缓慢的负载(例如大电容)、可能需要保持更长的时间。