This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4013B:功率降额和 TI 命名规则

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1585385/cd4013b-power-derating-and-ti-nomenclature

器件型号: CD4013B

我正在尝试了解 CD4013B 数据表、并有几个问题:

  1. 我正在努力寻找定义 TI 命名规则的写作(网页,数据表等)、例如 CD4013BE 器件型号中的 E。 你会给我指一个这样的资源吗? 我正在尝试全面展示 CD4013BE 和 CD4013BEE4 之间的差异。
  2. CD4013B 数据表第 4 页的第 6.1…节中的功率降额信息
    1. 100°C 下的最大功耗是否同时为 500mW 和 200mW? 您能帮助我了解此降额信息吗?
    2. 该器件在 125°C 时是否不会降额至 0mW? 因为 100°C 到 125°C 的 200mW 至 0mW 不会增加第 6.1 节下表的注释 3 中 12mW/°C 的降额线性度。 它增加了高达 8mW/°C 或者、它是否会以 12mW/°C 的速率从 100°C 时的 500mW 降低到 125°C 时的 200mW。 数学相加、对我来说是合理的。

 

提前感谢!