This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC245A:PCI 到 FPGA 接口需要 LVT–某些信号是双向的

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ACT245, SN74HCT245, SN74LVC245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1588694/sn74lvc245a-need-lvt-for-pci-to-fpga-interface-some-signals-are-bidirectional

器件型号: SN74LVC245A
线程中讨论的其他器件: SN74HCT245、SN74ACT245

我正在设计一个 PCI 信号(5V 逻辑) 需要与工作 电压为 3.3V 的 FPGA 连接的设计。下面是参考方框图:

我打算放置 LVT(低压 TTL)电平转换器 PCI 连接器和 PCI 桥接器之间。 其中一些信号是什么 双向 输出电压。

问题:

  • 哪款 TI LVT 器件适合此应用?
  • 是否有任何可能 在硬件中控制方向 双电源解决方案?
  • 是否建议使用能够处理 PCI 总线速度 (33MHz ) 和推挽信号的多位转换器?

提前感谢您的建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishalini:

    SN74LVC245A 无法处理 5V 转换、因此您需要 SN74ACT245 或 SN74HCT245 等器件。 您可以使用 DIR 引脚来控制方向、但这会改变整个器件的方向。

    我认为我们也提供了能够自动检测方向或具有更灵活/单独引脚控制的收发器、但这些收发器由不同的团队提供支持、因此如果您需要考虑这一点、敬请告知。

    此致、

    Malcolm