This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:针对 SN74LVC8T245DWR 观察到器件氧化

Guru**** 2931370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1588895/sn74lvc8t245-part-oxidation-observed-for-sn74lvc8t245dwr

器件型号: SN74LVC8T245

尊敬的团队:

我叫 Aayushi、是 Digikey 的一名应用工程师。
我们的一个客户报告了该器件 SN74LVC8T245DWR 出现氧化、正在请求更换。  

您能否确认这是实际问题还是有意为之? 我们有这方面的任何文档吗?

零件生产日期代码:2415+5

批次代码:4208264TW4

附加客户共享的映像。
SN74LVC8T245DWR.png

谢谢您、

此致

Aayushi Nainwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aayushi、

    您能否告诉我们此部件是否正确存放(意味着它们在存放时密封)

    很遗憾、我无法确定此部件是否氧化。

    我建议您 在此处提交客户故障分析申请 、然后由质量工程师进行更详细的检查、并确定引线框是否有问题。

    此致、

    Josh