This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:Ioff 行为

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1587494/txb0106-ioff-behaviour

部件号: TXB0106

您好:

数据表指出、如果 VCCA 和/或 VCCB 未上电、则相应端口的引脚被置于高阻抗((tri 状态)模式、以防止电流消耗。

如果 Vccb=0 且 Vcca=1.8V、端口 B 引脚的状态是什么?

如果 Vcca=1.8V 且 Vccb 斜降至 0V、I-off 保护将端口 B 引脚置于高阻抗状态的电压阈值是多少? 在此断电事件期间、在一段时间内违反条件 VCCA≤VCCB。

谢谢你

Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giuseppe:

    上电期间、当 VCCA 或 VCCB 低于最小工作电源电压时、输出为 tri 状态。 在 此处可接受 VCCA 时使 VCCB 断电、并且 VCCA>VCCB 的过大电流泄漏问题在转换操作期间更适用、这在以下应用手册中有详细说明: www.ti.com/.../scea060.pdf

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    谢谢您的参与。 因此、当 Vccb 在局部断电期间斜降、Vcca 仍然以 1.8V 为例、在 Vccb 达到特定阈值时、预计会通过 Vcca 电源引脚产生电流泄漏、直到 Ioff 电路禁用芯片。 您知道阈值吗?

    Ioff 电路是否也进入三态 I/O 引脚?

    此致、

    Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giuseppe:

    请注意、当 VCCA/VCCB 断电并且电源块本身是一个不同的电路时、IOFF 电路可确保通过 I/O 的电流。 至于电源泄漏、一旦 VCCA 或 VCCB 低于数据表中 R.O.C 中列出的最小电压、器件就会防止反向泄漏。

    此致、

    插孔