This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC245:CD74HC245E ESD 等级和模型

Guru**** 2932030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1588523/cd74hc245-cd74hc245e-esd-rating-and-model

器件型号: CD74HC245

您好、

 

我正在寻找 CD74HC245E 的 ESD 等级和模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    HBM:4kV

    CDM:1.5kV