This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CY54FCT244T:SMD 或 TI 标准 P/N

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1588109/cy54fct244t-smd-or-ti-standard-p-n

部件号: CY54FCT244T

尊敬的团队:

您想告诉我、我们如何为生产 SMD 或 TI 标准器件型号选择器件型号? 我参考了以下应用手册、我们有适用于国防后勤局的 SMD 和 TI 标准产品。 特别是对于此器件、5962... 对于 SMD 和 CY54FCT。 (TI 标准)。

www.ti.com/.../sboa142a.pdf

是否由客户决定? 如果客户需要 SMD、他们可以选择 SMD 1?

此致、
Yuto

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    这两种器件(SMD 和 TI 标准)是相同的。 任一器件型号都可以使用。