This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54SC8T244-SEP:冷备用可用性

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54SC8T244-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1586814/sn54sc8t244-sep-cold-sparing-availability

器件型号: SN54SC8T244-SEP

您好、

您能告诉我 SN54SC8T244-SEP 是否支持冷备用吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    是支持冷备用。

    该器件没有任何正钳位二极管、因此无输入反向流动到 VCC 的风险。

    可以在此处找到更多信息: 【常见问题解答】逻辑器件的输入电压 (Vi) 是否可以高于电源电压 (Vcc)?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    感谢您的支持。

    它是否也支持输出?

    此器件支持三态输出。 这是否意味着支持输出中的冷备用?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    让我自己纠正。 要使 I/O 处于 Hi-Z 状态、需要切换 OE 引脚。 遗憾的是、该器件不支持 Ioff 或 VCC 隔离、这意味着当 VCC = 0V 时、I/O 不会强制进入 Hi-Z 中。

    如果您正在寻找支持此功能的器件、我们提供了 SN54SLC8T245-SEP

    此致、

    Josh