This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:具有上拉电阻器的等效元件

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1589533/sn74lvc1g125-equivalent-component-with-pull-up

器件型号: SN74LVC1G125

您好、

我使用 SN74LVC1G125DBVR 实现电平转换器功能。 遗憾的是、在某些情况下、不再驱动输入(高阻态)。 我的信号为高电平有效。

我的设计在输入引脚上没有外部上拉电阻、因此该悬空引脚会达到检测到为“低电平“的电平。  

我正在寻找一个具有相同封装、但在其输入引脚上拉的备选器件... 我没有在您的网站上找到任何内容。  

感谢您的帮助、

此致、

GREG

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    我们没有任何 具有集成上拉电阻器的 SN74LVC1G125 引脚对引脚器件。