This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G125-Q1:请建议使用一些可用于 MDIO/MDC 总线的缓冲器

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1590289/sn74lvc2g125-q1-please-suggest-some-buffers-which-can-be-used-for-mdio-mdc-bus

器件型号: SN74LVC2G125-Q1

您能否建议使用任何具有#OE 的可用于 MDIOMDC 接口的 TI 缓冲区?。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不太熟悉 MDIOMDC 接口的逻辑要求、但我们所有的缓冲器都可以使用参数表进行排序。 在“Output Type“列中选择“3-State"以“以仅查看具有 OE 的缓冲器。 下面是一个 预先排序的列表 。 MDIOMDC 速度通常低于 20MHz、我们的任何一个三态缓冲器都可以处理该速度。

    如果您对电源电压或输入/输出电压要求等有更多要求、我可以为您提供更多帮助。

    此致、

    Nikki