This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV8T594:SN74LV8T594PWR

Guru**** 2815125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1589854/sn74lv8t594-sn74lv8t594pwr

器件型号: SN74LV8T594

我们正在考虑 TI SN74LV8T594PWR 是否可以替代 Nexperia 74LVC594APW、118

问题:

这两个 IC 的功能表和行为不一致。

这三个项目看起来相似、但它们的描述仍然存在一些差异。

此外、在输入引脚状态方面、其他一些项不匹配。

=>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karl:

    对于项目 1 和 2、它们将与 Nexperia DS 中所述的行为相匹配。 该函数中引用的所有值将是相关寄存器的值、如所示

    您启动的第 3 行与通过 H 对存储寄存器进行移位相同、但输出寄存器的值没有变化。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    VFI 研发主要问题是:此 IC 的所有工作模式是否都与 NXP 器件的工作模式完全一致? 换句话说、该器件是否可以直接替换、而无需任何额外的固件或软件配置?

    此外、您能否确认在继续进行更换之前、我们是否应注意到任何功能差异或限制?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    VFI 研发主要问题是:此 IC 的所有工作模式是否都与 Nexperia 设备的工作模式完全一致? 换句话说、该器件是否可以直接替换、而无需任何额外的固件或软件配置?

    此外、您能否确认在继续进行更换之前、我们是否应注意到任何功能差异或限制?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karl:

    是的、该器件可以使用所有相同的功能。

    如果您的设计对时序敏感、唯一需要关注的是 VIH 电平、并且该器件的驱动强度将低于现有器件。 不过、这仍是我们在此方面的最佳表现。

    此致、

    Owen