This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4013B:V_IL 最大值以及如何将 Q1 设置为低电平

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1589285/cd4013b-v_il-max-and-how-to-set-q1-to-low

器件型号: CD4013B

你好、团队

有两个问题。 您能支持这些吗?

  • 您能告诉 VDD = 3V 时的 V_IL (max) 吗?
  • 他们希望在 VDD 开启时将 Q1 设置为低电平。  在此期间、CLOCK1 引脚中没有信号。 它们希望防止 Q1 在上电后不确定。 您能告诉我们一些方法吗?

 

此致、

高桥则幸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Noriyuki:

    如果值超出数据表中提供的值、我们建议使用线性插值方法。 在本例中、得出 VCC = 3V 时的预期 VIL (max) 为 0.9V。

    Q1 始终在未知状态下启动。 这是一个触发器的特点。 为了尽可能缩短未知状态的时间、您可以使用 RC 电路 在启动时向 RESET 引脚发送 VCC 脉冲。 TI 不建议使用非施密特触发器件执行此操作、因为这可能会降低器件的可靠性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    谢谢。  

    Q1 将始终以未知状态启动。 [/报价]

    他们还想知道如何在启动后将 Q1 设置为低电平。 请您确认一下。

    此致、

    高桥则幸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 RC 电路 在启动时向 RESET 引脚发送 VCC 脉冲。 TI 不建议使用非施密特触发器件执行此操作、因为这可能会降低器件的可靠性。