This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4043B:真值表问题

Guru**** 2987500 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4043B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1586589/cd4043b-truth-table-issue

器件型号: CD4043B

尊敬的团队:

请问这两者的真值表在功能上是否相同? 我们的 CD4043B 真值表如下、CD4043 真值表能否完全替换 ocmpetector 版本?  因为在将其与 CD4043B 替换后、钳位器系统读取的值不正确。

除此之外、CD4043B 的“占主导地位的 S=1 输入“意味着什么? 这是否意味着它完全由 S 输入控制?

 

CD4043B.jpg

补偿器真值表:

HEF4043B.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    我们在这里替换的竞争对手版本是什么? 根据这个真值表,我期望各个器件的行为有所不同 — 我们的器件在输入 1、1 时通常会输出高电平、而它们的器件会进行锁存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Graham、

    竞争对手是 Nexpera_HEF4043B 和以下规格、如果 CD4043B 不能用作替代器件、是否有任何器件可以直接替换它并兼容 P2P? 感谢您的支持并向您学习。

    e2e.ti.com/.../Nexperia_2D00_HEF4043BT.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garham:

    我来澄清一下、它们的输入应该是 low_ns 和 low_nr、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    这是我的错、我误读了表格。 此部件应直接替代 HEF4043B。 当您说客户读取的值不正确时、您能否更详细地介绍具体问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garham:

    我们比较了 两个器件型号的传播延迟、转换时间和脉冲宽度、差异很大。

    两者之间的时序差异很大、是否存在 MCU 或处理器读取错误值的风险?

    HEF4043B:

    CD4043B:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是可能的、但由于我没有客户系统的详细信息、我无法肯定。